Miksi rakennusalalla käytetään taulukoita?
Taulukoita käytetään rakennusalalla yleisesti niin työmaan kustannusten ja edistymisen hallintaan kuin työkalujen ja laitteistojen seurantaankin. Taulukkolaskentaohjelmat ovat monille tuttuja työkaluja, joten teoriassa niitä pystyy käyttämään kuka tahansa. Tärkeintä on kuitenkin se, että niiden käyttö on ilmaista.
Monen rakennusyhtiöt tyytyvät taulukoiden käyttöön niiden helppouden vuoksi. Koska taulukoita on käytetty niin kauan, voi olla vaikea ymmärtää, että toimintaa voisi tehostaa uusien järjestelmien avulla. Syynä voi olla se, etteivät yritykset tiedä vaihtoehtoisista järjestelmistä tai ne ovat huolissaan uusien järjestelmien ongelmista, kuten niiden käyttöönottoon liittyvistä kuluista.
Se voi tuntua ajan, rahan ja resurssien tuhlaukselta sellaiseen, mikä voidaan toteuttaa helpommin ja ilmaiseksi. Sen vuoksi monet rakennusyhtiöt eivät näe tarvetta vaihtaa nykyistä kalustonhallintajärjestelmäänsä. Ne eivät kuitenkaan yleensä ole tietoisia ongelmista, joita vanhentuneet järjestelmät voivat aiheuttaa.