Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Mohn Media, Gütersloh Saksa

Saksan suurin offset-painatusyritys

haaste

Please enter alternative text here (optional)

 

Mohn Media, osa Bertelsmann Printing Groupia, on Saksan suurin offset-painatusyritys. Yritys työllistää 9 000 työntekijää ja heidän maailmanlaajuinen liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa vuonna 2015. Güterslohissa sijaitsevaan 15 hehtaarin painotaloon kuuluu kolme painotuotanto- ja varastointirakennusta, jotka ovat peräisin 1950-luvulta.

Viimeisten 30 vuoden aikana ja äskettäin tiukentuneiden terveys- ja turvallisuusmääräyksien vuoksi, Mohn media on asentanut yli 20 000 uutta ilmaisinta, 900 rikottavaa lasia ja päivittänyt yksityisen palokuntansa.

Samalla, kun palonilmaisinjärjestelmiä nykyaikaistettiin merkittävästi, toimitilajohtaja Maria Heyer-Dombrink kiinnitti huomionsa myös 60 vuotta vanhojen tilojen palokatkoläpivienteihin.

Meyer-Dombrinkin havaitsemat suurimmat haasteet liittyivät nykyisten ja uusien palokatkoläpivientien tutkimiseen, tarkastuksiin ja dokumentoinnin luotettavuuteen työympäristössä, jossa uusia läpivientejä lisätään jatkuvasti uuden painatustekniikan, IT:n ja putkistojen vaatiessa nopeita muutoksia. 

Hilti-ratkaisumme

Please enter alternative text here (optional)

Useimmat palokatko-ohjelmistot ovat suunniteltu uudisrakentamiseen. Siksi Heyer-Dombrink päättikin tehdä yhteistyötä Hiltin kanssa pilottiprojektissa, jossa testattiin CFS-DM Firestop Documentation Manager -ohjelmistoa.

Hiltin Firestop Documentation Managerin mukana toimitetaan tietokone- ja mobiilisovellus, joiden avulla suunnittelijat, rakennuksen omistajat ja valtuutetut käyttäjät voivat luotettavasti ja tehokkaasti dokumentoida palokatkoläpivientejä.

Kaikki osalliset voivat tallentaa tietoja jokaisesta läpiviennistä aina asennusvaiheesta tarkastukseen. Älypuhelimensa avulla he voivat ottaa kuvia, merkitä sijainteja paloluokiteltuihin 2D-suunnitelmiin ja linkittää ne takaisin jokaisen asennuksen uniikkiin QR-koodattuun tunnisteeseen. Kaikki nämä tiedot voidaan synkronoida rakennuksen digitaaliseen malliin, ja niiden avulla voidaan tuottaa vaatimustenmukaisuusraportteja palokatkojen dokumentointia tai rakennuksen tarkastusta varten.

Heyer-Dombrinkin strategiana on käyttää omia työntekijöitä tutkijoina. Kun työntekijä esimerkiksi tutkii uuden läpiviennin tarvetta, hän dokumentoi nykyisen läpiviennin kyseisessä seinässä tai lattiassa. Kun suoritetaan uusia valtuutettuja töitä, työntekijät määrittävät nykyisille putkille, kaapelihyllyille tai peltien läpivienneille QR-koodin, jonka avulla kukin laite tunnistetaan ja linkitetään sen sijainti kyseisellä seinällä olevaan rekisteröityyn oveen. Näin voidaan selvittää aukon sijainti tilassa ja määrittää paloluokka seinärakenteelle ja asennukselle.

Heyer-Dombrink havaitsi myös, että Firestop Documentation Manageria käytettäessä Mohn Media sai vähennettyä tulipalon riskiä merkittävästi, mutta myös parannettua  asentajien ammattitaitoa.

Heyer-Dombrink havaitsi myös, että Firestop Documentation Manageria käytettäessä Mohn Media sai vähennettyä tulipalon riskiä merkittävästi, mutta myös parannettua asentajien ammattitaitoa.

Tällä tavalla tehtaan päivittäisistä päivityksistä tulee yleinen tapa suorittaa palokatkotutkimuksia ilman ylimääräisiä työntekijöitä. Jokaista uutta aukkoa varten on tunnistettava ja tarkistettava nykyisten aukkojen määrä. Prosessi on ollut käynnissä 18 kuukauden ajan. Mohn Media on tunnistanut ja päivittänyt jo 1 700 nykyistä läpivientiä. Heyer-Dombrink uskoo, että lopullinen määrä voi olla jopa 8 000 – 10 000 erityisesti silloin, jos Mohn Media päättää laajentaa tutkimuksen ja dokumentoinnin laajuutta ja ottaa mukaan myös palo- ja nousuovet. Documentation Manageria voi helposti mukauttaa niin, että se sallii myös muut kuin palokatkotuotteisiin liittyvät läpiviennit. Täten se ei myöskään ole rajoitettu vain Hiltin tuotteisiin

Tämä tapaustutkimus perustuu artikkeliin, joka on julkaistu RIBA Journalin vuosikerrassa 123 numerossa 07, s. 54-55  heinäkuussa 2016. Voit lukea koko artikkelin osoitteessa:https://www.ribaj.com/products/firestop-the-press

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Why fire protection is important

Johdatus palontorjuntaan

Palokatko säädökset, paloturvallisuus ja tulipalojen ehkäisy

Lue lisää
Firestop Applications

palokatkosovellukset

Laaja valikoima palokatkosovelluksia useille eri aloille

Lue lisää
Firestop Jobsite Refernces

työmaareferenssit

Miten Hiltin palokatkoja käytetään ympäri maailmaa

Lue lisää

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä