Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Viisi tärkeintä turvallisuusuhkaa rakennustoimialalla

29.7.2026
Hilti
Lukuaika:< 10 minuuttia
Artikkeli

Tässä artikkelissa keskitymme rakennusalan turvallisuushaasteisiin ja niiden hallintaan.

Nainen työmaalla

Turvallisuushaasteet rakennusalalla

Rakennustoimialalla työskentelyyn liittyy useita terveydellisiä riskejä. Tapaturmavakuutuskeskuksen vuoden 2024 tilastojen mukaan korkeimmat työpaikkatapaturmien taajuudet olivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyön ammateissa.

Huolellisella suunnittelulla, hyvillä menettelytavoilla ja oikeilla työkaluilla riskejä voidaan kuitenkin hallita.

Mies työskentelee korkealla

Korkealta putoaminen

Putoaminen korkealta on yksi rakennusalan vakavimmista työturvallisuusriskeistä. Palkansaajien vuoden 2024 työpaikkatapaturmista noin 23 % liittyi liukastumiseen, horjahtamiseen tai kompastumiseen. Tapaturman sattuessa korkealla työskentelyn aikana, voivat seuraukset olla vakavat.

Putoamisriskin voivat aiheuttaa esimerkiksi:

  • puutteellisesti tuettu tai varmistettu tikas

  • puuttuva kaide tai muu putoamissuojaus

  • asianmukaisten turvallisuusvarusteiden puute

  • riittämätön perehdytys ja koulutus

  • turvallisen työskentelytason puuttuminen

Nämä riskit korostuvat erityisesti rakennusalalla, jossa työskennellään usein korkealla, käytetään raskasta kalustoa ja kohdataan samanaikaisesti lukuisia muita vaaratekijöitä.

Törmäykset

Toinen mahdollinen vaara, joka on erityisen merkityksellinen rakennusalalla, on riski joutua liikkuvan esineen tai ajoneuvon törmäyksen kohteeksi työpäivän aikana. Rakennustyömaat ovat jatkuvasti liikkeessä, mikä altistaa työntekijät monenlaisille riskeille, kuten:

  • Putoavat esineet ja materiaalit

  • Työmaalla liikkuvat koneet ja laitteet

  • Työmaalle saapuvat ja sieltä poistuvat kuljetusajoneuvot

Esineiden putoaminen on estettävä työmaalla asianmukaisin keinoin ja jalankulku- ja ajoreitit tulee merkitä selkeästi. Kaikkien työmaalla liikkuvien henkilöiden on saatava riittävä ohjeistus merkityistä kulkureiteistä.

sähköasennus

Sähköturvallisuus

Sähkö on vakava vaaratekijä rakennustyömailla. Vaara on erityisen suuri saneeraus- ja korjausrakennuskohteissa, joissa työskennellään olemassa olevien sähköjohtojen ja -järjestelmien läheisyydessä. Työskentelyssä kannattaa noudattaa ainakin seuraavia ohjeita:

  • Oleta, että kaikki työmaalla olevat sähköjohdot ja -laitteet ovat jännitteisiä, kunnes niiden jännitteettömyys on varmistettu.

  • Varmista, että sähköasennuksia ja muita sähkötöitä tekevät vain koulutetut ja pätevät sähköalan ammattilaiset.

  • Tee säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että kaikki sähkölaitteet, johdotukset ja turvatoimet ovat hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti huollettuja.

  • Älä anna veden kerääntyä sähköjohtojen tai sähkölaitteiden läheisyyteen.

Sähkö on rakennustyömailla vakava riski, jonka hallinta edellyttää jatkuvaa valppautta ja turvallisuustietoista toimintakulttuuria koko henkilöstöltä.

hilti eksoskeleton

Työympäristö

Materiaalien ja tavaroiden säännöllinen nostaminen, kantaminen ja käsittely voi aiheuttaa vakavia vammoja ja raskasta rasitusta. Nämä ovat kuitenkin rakennusalalla välttämättömiä työtehtäviä.

  • Nosto- ja siirtovälineet

    – Tarjoa tarvittaessa käyttöön pumppukärryjä, kuljetuskärryjä ja nostolaitteita.

  • Riittävä työskentelytila

    – Varmista, että työntekijöillä on aina mahdollisimman paljon tilaa työtehtävän suorittamiseen, jotta heidän ei tarvitse kurotella tai kumartua epäluonnollisiin asentoihin, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

  • Työympäristö

    – Huolehdi siitä, että työmaa on hyvin valaistu, nostoalueet ovat tasaisia ja kantavia sekä työympäristö siisti ja järjestyksessä ylimääräisten vaaratekijöiden välttämiseksi.

  • Työtahti

    – Anna työntekijöille riittävästi aikaa suorittaa kuormankäsittelytehtävät turvallisesti ilman kiirettä.

  • Koulutus ja valvonta

    – Kouluta kaikki työntekijät asianmukaisesti ja varmista riittävä työnjohto sekä valvonta, jotta vaaratekijät voidaan tunnistaa ja korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hilti EXO-S -hartiaeksoskeletonin kaltaiset ratkaisut voivat auttaa vähentämään manuaaliseen kuormankäsittelyyn liittyviä riskejä. Se on suunniteltu tukemaan työntekijää erityisesti silloin, kun raskaita työkaluja käytetään pään yläpuolella, ja se voi vähentää hartioihin ja niskaan kohdistuvaa rasitusta.

Työterveysriskit - pöly, asbesti ja tärinä

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä - Rakennustyömailla työntekijät kohtaavat myös hengitysilmaan ja työkalujen käyttöön liittyviä työterveysriskejä, jotka edellyttävät jatkuvaa valppautta. Näiden riskien vaikutukset kertyvät vuosien aikana ja ovat pitkäaikaisia, joten mitä aikaisemmin niihin puututaan, sitä parempi.

  • Pöly

    – Työmaalla syntyvä pöly voi aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää, astmaa, keuhkoahtaumatautia (COPD) ja silikoosia. Työperäinen altistuminen hengitettävälle pölylle on yksi rakennusalan merkittävimmistä terveysriskeistä.

  • Asbesti

    – Asbesti on yksi vakavimmista työperäisten sairauksien aiheuttajista. Sitä esiintyy tyypillisesti vanhemmissa rakennuksissa, minkä vuoksi se muodostaa merkittävän riskin korjaus- ja purkutöissä työskenteleville. Asbestiin liittyvät sairaudet voivat kehittyä vasta vuosikymmenten kuluttua altistumisesta, joten vastuullinen riskienhallinta on välttämätöntä.

  • Tärinä

    – Tärinä on päivittäinen vaaratekijä monille sähkötyökaluja käyttäville rakennusalan työntekijöille. Liiallinen altistuminen voi aiheuttaa käsien ja käsivarsien tärinäoireyhtymää (HAVS), joka vaurioittaa hermoja, verisuonia, lihaksia ja niveliä.

Oikeiden työkalujen valinta voi auttaa vähentämään näitä riskejä. Hiltin sähkötyökaluissa hyödynnetään muun muassa Active Vibration Reduction (AVR) -tärinänvaimennusteknologiaa sekä integroituja pölynpoistojärjestelmiä, jotka auttavat suojaamaan työntekijöitä työmaiden pitkäaikaisilta terveysriskeiltä.

Lähteet

Työtapaturmavakuutuskeskus: https://www.tyotapaturmatieto.fi/julkaisu/tyotapaturmatietopalvelu/3990?c=31