Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Hiltin laserlaitteet

1.8.2025
Hilti
Lukuaika:< 10 minuuttia
Opas

Pyörivät tasolaserit ovat välttämättömiä kaikenlaisissa projekteissa ja erilaisilla työmailla. Niillä varmistetaan, että linjat ovat suoria ja mittaukset tarkkoja.

laserlaitteita
tasolaser

Pyörivät tasolaserit

Pyörivät tasolaserit ovat välttämättömiä kaikenlaisissa projekteissa ja erilaisilla työmailla. Niillä varmistetaan, että linjat ovat suoria ja mittaukset tarkkoja.

Hiltin pyörivien tasolasereiden valikoima on suunniteltu vastaamaan rakennustyömaiden tarpeeseen uudella ja paremmalla tavalla. Vuonna 2025 julkaistut PR 4, PR 40 ja PR 400 todella erottuvat joukosta, ja nyt kerromme, miten.

Erilaiset laserit

tasolaser vaaitukseen

Pyörivä tasolaser vaakasuoraan vaaitukseen

PR 4-22 -laitteessa on suojaustekniikka, joka estää virheelliset havainnot suodattamalla ylimääräiset valonlähteet, kuten LED-valot sekä heijastukset lasista tai metallista. Tämä auttaa parantamaan mittausten tarkkuutta ja työmaan tuottavuutta.

tasolaser vaaitukseen ja kohdistukseen

Pyörivä tasolaser vaaitukseen ja kohdistukseen

PR 40-22 on tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen, kallistukseen ja kulmien asetteluun

tasolaser sisätiloihin

Pyörivä tasolaser vaaitukseen ja kohdistukseen sisätiloissa

Sisäkäyttöön tarkoitettu PR 40G-22 tarjoaa samat ominaisuudet kuin PR 40-22, mutta siinä on vihreä säde.

kahteen suuntaan kallistuva tasolaser

Kahteen suuntaan kallistuva pyörivä tasolaser

PR 400-22 on tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen ja kahden kaltevuuden asetteluun.

tasolaser työmaalla

Operoitavissa yhden henkilön toimesta

Pyörivät tasolaserimme on suunniteltu käytettävyys edellä, ja niitä on mahdollista käyttää työmaalla yksin – kaukosäätöisten toimintojen ansiosta jopa 300 metrin säteellä. Intuitiiviset kuvakkeet ja QR-koodit tarjoavat opastusta ja tukea, mikä vähentää aiemman kokemuksen tai käyttökoulutuksen tarvetta.

Tämä tarkoittaa, että voit saavuttaa parempia tuloksia vähemmillä resursseilla käyttämällä Hiltin pyörivää laseria. Se on niin intuitiivinen ja helppokäyttöinen, että se vähentää työkalujen käyttöön opastamiseen kuluvaa aikaa ja rahaa – kuitenkaan tinkimättä tehokkuudesta tai tuottavuudesta.

tasolaserit työmaalla

Pitkä toimintasäde

Laserin kaukosäädin PRA 400 on 2-in-1-yhdistelmälaite. Se havaitsee pyörivän tasolaserin säteen jopa 800 metrin etäisyydeltä ja mahdollistaa kierrosnopeuden (RPM) säätämisen helposti. Se on yhteensopiva PR 40-22, PR 40G-22 ja PR 400-22 -lasereiden kanssa. Laite näyttää digitaalisesti poikkeama-arvot ja ohjaa pyörivän laserin automaattisia toimintoja, mikä helpottaa vaativien mittausten tekemistä.

Näiden ominaisuuksien ansiosta useimmissa tapauksissa laserlaite tarvitsee asemoida vain kerran kattaakseen hyvin laajan alueen.

pyörivä tasolaser

Monta mittausta yhdellä asettelulla

Pyörivää laseria ei tarvitse siirtää eri mittojen ottamista varten, koska eri mittauksia voi suorittaa samasta kohdasta.

Kun voit tehdä useita mittauksia yhdellä laitteella ja samasta kohdasta, säästät aikaa ja rahaa.

tasolaser

Automaattinen kohdistus

Laserien tarkka kohdistaminen voi olla aikaa vievä ja monimutkainen tehtävä. Toisin sanoen juuri sellainen työ, joka hidastaa työmaan etenemistä ja heikentää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Hiltin pyörivät tasolaserit poistavat tämän huolen. Automaattinen kohdistustoiminto vähentää laskelmien ja vastaanottimien kohdistuksen tarkistamisen tarvetta. Sen sijaan laitteet tarjoavat automaattisen pystykohdistuksen, digitaalisen kaltevuuden syötön ja kaltevuuden tarkistustoiminnot, jotka yksinkertaistavat ja nopeuttavat mittaustöitä.

laser kolmijalalla

Tukeva ja kestävä

Pyörivät tasolaserimme on suunniteltu kestävistä materiaaleista ja varustettu suojakumeilla, jotta ne kestävät pudotuksia, kolhuja ja muita iskuja.

Uusi alumiinirunko, sisäiset vaimentimet, iskunkestävät pää- ja kahvaosat sekä IP66-luokitus auttavat säilyttämään laserin tarkkuuden vaativissa työmaaolosuhteissa – jotta tiimisi saa enemmän aikaan.

Nuron-työkaluperhe

Nuron-akkujärjestelmä

Uudet pyörivät tasolaserimme toimivat samoilla akuilla, kuin muutkin Hilti Nuron-työkalusi. Et tarvitse erillisiä akkuja tai latureita akkujen lataamiseen. Voit vaihtaa akkuja helposti ja tehokkaasti tarpeen mukaan. Tämä monipuolisuus, yhdessä älykkään kalustonhallinnan ja akun varaustilan osoittimen kanssa, auttaa vähentämään työn seisauksia ja lisäämään tuottavuutta.