- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan kehittyminen
- Kestävä kehitys rakennusalalla
Kestävämpi tulevaisuus yhdessä
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kohti parempaa rakentamista
Rakennusalan rooli on ratkaiseva kasvavan väestön tarpeiden täyttämisessä koulujen ja sairaaloiden rakentamisesta koteihin ja teihin. Rakennusala kuluttaa tällä hetkellä valtavasti raaka-aineita ja luonnonvaroja, ja se aiheuttaa maailmanlaajuisesti lähes 25 % hiilidioksidipäästöistä.
On kuitenkin myönteisiä merkkejä siitä, että ala on omaksumassa kestävämmän kehityksen mukaisia toimia. Äskettäisessä tutkimuksessa 47 % vastaajista sanoi, että tällä hetkellä kestävä kehitys on suuri huolenaihe, ja 58 % suunnittelu- ja rakennusyrityksistä ilmoitti vähentäneensä energian kokonaiskulutusta Me Hiltillä teemme aktiivisesti työtä hallitaksemme toimintojemme ympäristövaikutuksia ja toteuttaaksemme kestäviä liiketoimintatapoja ja haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään samoin.
Rakennusalan nykytila
kasvihuonekaasupäästöistä
Rakennusala tuottaa noin 25 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä.
markkinoiden kasvu
Maailmanlaajuisten rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 42 % vuoteen 2030 mennessä.
kasvua vuoteen 2030 mennessä
Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,5 biljoonalla Yhdysvaltain dollarilla vuoteen 2030 mennessä.
kokonaispäästöistä
Olemassa olevien rakennusten käyttö aiheuttaa 69 % rakennustoiminnan kokonaispäästöistä.
Yhteistyö ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi
Autamme sinua vähentämään ympäristövaikutuksiasi samalla kun kasvatat rakennusliiketoimintaasi
Rakennusmateriaalien, kuten betonin ja teräksen, hiilijalanjälki aiheuttaa jopa 16 % hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti. Kaikista hiilidioksidipäästöistä 69 % aiheutuu maailmanlaajuisesti olemassa olevien rakennusten käytöstä. Emme voi ohittaa näitä lukuja. Kestävyys ei ole pelkkä muotisana - se on ratkaisevan tärkeää yritystemme tulevan menestymisen kannalta.
Haluamme varmistaa pitkän tähtäimen menestyksen itsellemme ja asiakkaillemme kehittämällä yhdessä energiatehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat meitä kasvattamaan liiketoimintaamme kestävästi. Voimme auttaa sinua pienentämään hiilijalanjälkeäsi rakennusvaiheessa ja lisäämään energiatehokkuutta käyttövaiheessa, varmistaen samalla terveellisemmän ja turvallisemman ympäristön rakennuksillesi. Tuotteemme ja ratkaisumme voivat auttaa sinua optimoimaan työprosesseja ja suunnittelua hävikin vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi.
Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta
Kiertotalous
Kiertotaloustoimintamme kattaa tuotteidemme koko elinkaaren suunnittelusta tuotantoon ja korjaukseen. Sen tavoitteena on tuottaa maksimaalinen arvo vähäisemmillä määrillä rakennusmateriaaleja ja resursseja – tekemällä enemmän vähemmällä.
Suunnitteluvaiheessa voimme auttaa optimoimaan suunnitteluratkaisuja ja vähentämään rakennusjätteen määrää ohjelmistojemme ja palvelujemme avulla. Rakennusvaiheessa voit hyödyntää työkalujamme, jotka on suunniteltu uusiokäytettäviksi ja kierrätettäviksi. Voit jopa saada henkilökohtaisen raportin keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätystoimistasi.
Hilti Työkalupalvelu auttaa sinua osallistumaan kierrätykseen osana kestävyysmatkaasi. Hilti Työkalupalvelun ansiosta käytössäsi on vain tarvitsemasi laitteet, mikä vähentää resurssien kulutusta ja virtaviivaistaa toimintaasi.
Hiltin ON!Track-kalustonhallintaratkaisun avulla huomaat käyttämättömät tai kadonneet laitteet siirtyessäsi projektista toiseen. Tarvitsetko laitetta vain muutamaksi päiväksi tai viikoksi? Älä osta sitä - käytä sen sijaan Hiltin Lisälaitepalvelua.
Hiltin kalustoratkaisutVihreät rakennukset
Vihreät rakennukset tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Niiden resurssi- ja energiatehokkuus on korkeampi ja niissä hyödynnetään uusiutuvia ja vähäpäästöisiä raaka-aineita. Voimme auttaa sinua vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia ja luomaan positiivisen ilmapiirin vuokralaisillesi vihreiden sertifiointikriteerien mukaisesti.
Jotta sinun olisi helpompi saada pisteitä vihreän rakentamisen sertifiointimalleihin, tarjoamme lähes 300 tuoteselostetta ympäristöselosteista (EPD) haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) sertifikaatteihin. Ne kattavat kaikki tuoteryhmämme palokatkot ja kemialliset ankkurit mukaan lukien.
Selosteet ovat saatavilla tuotteiden sivuilla verkkokaupassamme, tai voit etsiä niitä verkkosivuiltamme asiakirjan tyypin mukaan. Jos tarvitsemasi asiakirja ei ole vielä saatavilla, ota meihin yhteyttä.
Tekninen dokumentaatio
Sitoumuksemme lisääntyvään kestävään kehitykseen
Hiilijalanjäljen pienentäminen vihreän rakentamisen avulla
Rakennusalan edustajana meillä on keskeinen rooli vähähiilisempien rakennusmateriaalien tutkimuksessa, kehittämisessä ja tuotannossa sekä materiaalien käyttöiän pidentämisessä. Hilti on vahvasti sitoutunut työskentelemään SBTi:n kanssa auttaakseen rajoittamaan globaalin lämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Lyhyellä aikavälillä tavoitteenamme on myös saavuttaa merkittävät päästövähennykset koko arvoketjussamme vuoteen 2033 mennessä ja pitkän aikavälin suunnitelmamme on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän sitoumuksen avulla voimme auttaa asiakkaitamme näissä kestävän kehityksen toiminnoissa. Jos haluamme menestyä pitkällä aikavälillä, meidän on aloitettava luonnonvarojen säästäminen ja toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen välittömästi.
Klikkaa alta lukeaksesi lisää 3 kestävän kehityksen osa-alueestamme: ympäristön vähäisempi kuormittaminen, terveellisemmän ja turvallisemman rakentamisen varmistaminen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan edistäminen.
Lisää tuottavuutta
Rakentamisen tuottavuus polkee paikallaan Autamme sinua digitalisoimaan prosesseja ja parantamaan työnkulkuja kokonaisvaltaisilla ratkaisuillamme koskien kehittyneitä mittauksia, pohjalevyjä, liike- ja toimitilojen putkisovelluksia, katetöitä, kipsilevyjä, jälkiasennettuja harjateräksiä ym.
Tutustu tuottavuusratkaisuihimmeTurvallisempi työmaa
Suojaa työntekijöitäsi ja suunnittele turvallisempia rakennuksia turvallisuusratkaisuillamme, kuten työkalujen tärinän vähentäminen ja rakennuspölyn aiheuttamien riskien hallinta. Näin varmistat tiimiesi turvallisemman ja mukavamman työskentelyn.
Lue lisää turvallisemmasta rakentamisestaRakennusalan kehittyminen
Rakennusala kehittyy jatkuvasti. Lue, miten voit nopeuttaa projektejasi, vähentää kustannuksia ja valmistaa yritystäsi tulevaisuuteen Hiltin tarjoamien ratkaisujen, kuten BIM-tietomallinnuksen, älytyökalutietojen ja Jaibot-porausrobotin avulla.
Tutustu rakennusalan kehittymiseenSources
https://www.unep.org/resources/publication/2022-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/3-ways-sustainable-construction-can-forge-a-greener-future/
https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/accelerating-green-growth-in-the-built-environment