Krøyers Plads on jännittävä uusi rakennus Kööpenhaminan vanhan kaupungin sydämessä, sen historia alkaa vuodesta 1747.
Se on haastava rakennus sijaintinsa ja historiallisen merkityksensä vuoksi. Se on myös hyvin tärkeä rakennus, sillä se on ensimmäinen kohde, joka rakennetaan Tanskan uusien tiukkojen vihreän rakentamisen määräyksien (ns. Nordic Swan- tai Svanemaerket-määräyksiä) mukaan.
Rakennusmääräykset ovat siis tiukkoja.
Projekti kattaa 20 000 m2 toimistoja, vähittäismyyntiliikkeitä ja asuntoja. Sen on täytettävä tanskalaiset BR 15 -energiamääräykset ja oltava silmämääräisesti vihreä; yksi julkisivu ja katto peitetään kasvillisuudella.