6. TYÖKALUJEN TURVALLISUUS
Sen lisäksi, että uudet työkalut valmistetaan kestävämmistä materiaaleista, niihin on lisätty uusia turvallisuusominaisuuksia, jotka auttavat suojaamaan työntekijöitä loukkaantumiselta ja estämään vammoja. Esimerkiksi Hiltin aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) -teknologia minimoi altistumista työkalun aiheuttamalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla, mikä vähentää hermojen, jänteiden, lihasten, luiden ja nivelten vaurioitumisriskiä. Myös tuottavuushyödyt kasvavat, sillä työntekijät voivat käyttää työkaluja, esimerkiksi TE 1000-AVR -piikkausvasaraa, koko 8 tunnin työpäivän ajan ennen altistumisen raja-arvon saavuttamista. Vastaavasti Hiltin aktiivinen väännönrajoitin (ATC) -teknologia estää työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen poranterän juuttuessa kiinni, mikä tekee työkalun käytöstä paljon turvallisempaa. Koska työturvallisuus on edelleen ensisijaisen tärkeää koko rakennusalalla, ei ole epäilystäkään, etteikö tämäntyyppisistä turvallisuusominaisuuksista tulisi normi vuonna 2022 ja sen jälkeen.